欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

液面保温-3(节热措施)

  • 2022.12.29 14:37:04
  • 米思米
  • 794

(3)基于漂浮材料的节热措施

液面保温-3(节热措施)

 在上一期讲座中,我们已经介绍了对于液面始终开放,且安装有具备高强制蒸发效果的局部排气装置的浴槽,利用防雾剂作为防止热损耗的对策,而在本期中,将讲解通过让漂浮材料(浮子)漂浮在液面上实现防止热损耗的节热措施。
 这种方法是让具有优秀耐腐蚀性且轻于处理液的漂浮材料漂浮在液面上,从而隔绝液面与空气之间的接触,防止水分蒸发以及雾化飞溅。

 漂浮材料并非以一整块材料覆盖整个液体表面,考虑到表面处理的操作性,应采用不会影响工件进出且稳定性较好的小片或球形,完全覆盖处理槽中的整个液面。(【图1】)

 下面介绍由高耐腐蚀性的聚丙烯、氟树脂等制成的中空球形浮体材料(保温球)的使用事例。
 请查看【图2】。图中,左边是未经处理的处理槽,右边是漂浮有单层球形漂浮材料的处理槽。效果非常显著。

液面保温-3(节热措施)

 具体能够达到何种程度的节能效果,可以查看【图3】。
 在浴温为90
时,在没有保温球的情况下,每1m2液面每小时消耗20kwh的电能,而布满1层保温球的情况下,耗电量仅为5kwh。由此可见,展现出耗电量仅为采取措施前1/4的节能效果。如果使用2层保温球,耗电量还能进一步减半。


 这一方法中,应予注意的点在于球的大小尺寸。球如果过小,则可能会附着在工件上被带出处理槽外。应使用φ40
50的保温球。

 

液面保温-3(节热措施)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities